This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100437/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123

部件号:SN74LVC1G123

您好,我尝试在 以下配置中将SN74LVC1G123DCTR与逆变器一起使用,但当设备通电时,我看到逆变器输入或多谐振器输出以及逆变器输出振铃。 这会使设备保持恒定的重置周期。 按下物理重置按钮后,振铃消失。 问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该按钮连接到CC1352的GPIO,这些GPIO处于活动状态且处于浮动状态。 当默认情况下提取GPIO时,问题消失!