This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:Application Usage Consult (应用程序使用咨询)

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100341/lsf0204d-application-usage-consult

部件号:LSF0204D
在Thread:TMUX1511中讨论的其他部件

大家好,

请您查看 我们的LSF0204DPWR是否可用于以下客户情景? 这是客户首次使用我们 的LSF0204DPWR,请在此帮助我们。 谢谢。

侧信号高压约为1V。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如10.2 .1.1 Vref_x电压之间至少有1 V的差值会更好。

    当两侧的上拉电压相同时,LSF的工作方式就像模拟开关一样。 请改用TMUX1511。