This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:数据线上的上拉和下拉

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A, SN74LV244AT, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100241/sn74lvth244a-pullups-and-pulldowns-on-data-lines

部件号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其它部件: SN74LV244ATSN74LVC541A

尊敬的社区::

关于数据表第2页中的"不推荐"符号,提出了一个相关的问题,但我希望得到进一步澄清。

对于点对点热插拔应用,其中一(1)个SN74LVTH244a输出驱动器连接到一(1)个SN74LVTH244A输入接收器,我是否可以对数据线上的输出和/或输入使用上拉和下拉?

有些数据线是静态的(卡地址插槽信息,卡存在,中断等),有些数据线是动态的(PWM逻辑控制信号)。

谢谢

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    如果您将一 个SN74LVTH244A的输出连接到另一 个SN74LVTH244A的输入端,则总线保持电路将主动驱动该线路。 其目的是消除对上拉或下拉电阻器的需求。

    如果您需要使用Pull-x电阻器设置默认状态,我建议您使用非总线保持设备,如SN74LV244AT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子公司:

    非常感谢您的快速响应和建议。  非常感谢。

    此致

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子公司:

    SN74LV244At仅为5V。  我们的背板总线逻辑电压为3.3V,PCB布线复杂,我们可以使用SN74LVC541A吗?

    谢谢

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    是的,SN74LVC541A可以很好地用于3.3V。 在那个电压下,实际上有很多选择,具体取决于您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子公司:

    再次非常感谢。

    此致

    Sean