This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54BCT760:来自接地引脚的最大电流输出

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, SN74BCT760, SN74BCT760-EP, SN54AS760, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102475/sn54bct760-max-current-out-from-ground-pin

部件号:SN54BCT760
主题中讨论的其他部件:TPL7407LSN74BCT760SN74BCT760-EPSN54AS760SN74LVC244A

大家好,

我的客户想知道 通过接地引脚的电流容量。 ICC在数据表中给出,但不是Ignd。 总电流是否不应超过95mA?  我基本上想知道这种设备的Ignd的极限。

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    由于数据表没有专门为接地引脚指定限制,我无法保证任何内容。

    根据我们的其他产品(包括限制),我不建议同时在最高评级下驱动超过2个输出。

    具体说明:

    数据表将I_OL(ABS max)列为96mA。 192 mA是整个设备的合理限值。

    一般情况下,我不建议使用逻辑门来提供电力--如果客户需要一个驱动电流超过几毫安的低电压端驱动器,我会推荐类似TPL7407L (低电压端驱动器)的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    感谢您的回复。  

    关于推荐的IC TPL7407L,您是否有任何其他IC直接替换SN74BCT7760。 我特别要查找Open Collector输出。 在这种情况下,SN74BCT760具有启用/禁用IC的功能。 输出电流阱功能需要满足30mA。 如果您能推荐更好的产品,请告诉我。

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    此电流是30mA直流电(即驱动30 mA LED)还是此电流为30 mA瞬时电流电流(即驱动长轨迹)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    它将为30mA,驱动长轨迹。

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    如果是这种情况,则电流是瞬态的,几乎任何逻辑设备都可以满足要求。

    如果他们想要使用相同的占地面积,唯一的其他选择就是SN54AS760或SN74BCT760-EP --不确定他们是否需要军事等级。

    我们没有太多的逻辑团队提供的8通道集电极开路(或漏极开路)选项。 更现代的解决方案使用推挽式输出,如SN74LVC244A。