This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:QSPI级别转换要求

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0304, TXU0304, TXU0104, TXU0204, TXS0108E, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102656/txb0106-qspi-level-shift-requirement

部件号:TXB0106
线程中讨论的其他部件:TXB0104TXB0304TXU0304TXU0104TXU0204TXS0108ESN74AXC4T245SN74AXC4T774

您好,专家,

客户正在 调查QSPI信号的电平转换解决方案。

这里有两个要求,请帮助我在这里提供适合的解决方案。

  1. 电压电平从1.8V转换为3.3V。
  2. 数据速率支持至少为66Mbps以上,140Mbps会更好。

 

还需要您帮助检查以下问题并向 我提供您的最佳建议。

  1. 您是否拥有针对TXB0304RUTR的P2P IC,它具有更强大的驾驶能力?
  2. 您是否有任何单向级别转换,即P2P到UQFN 12P,如TXB0304RUTR?
  3. 您是否有任何其他双向电平转换?
  4. 您是否有任何其他单向级别转换?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个QSPI器件彼此接近,那么四条数据线的最佳解决方案是TXB0104或TXB0304。 如果有长迹线,连接器或电缆将负载增加到大约100 pF以上,则无法进行电压转换。

    1. TXB0304已经是具有最大驱动器强度的双向转换器。

    2. TXU0104,TXU0204,TXU0304。

    3. TXS0108E是一个无源开关,具有漏极开路输出。 其边缘加速器在负载较大的情况下也存在同样的问题。

    4. SN74AXC4T245,SN74AXC4T774