This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC02:我们是否有带启用引脚的3通道或门?

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99, SN74AUP1G99, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102691/sn74ahc02-do-we-have-a-3-channel-nor-gate-with-enable-pin

部件号:SN74AHC02
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G99SN74AUP1G99SN74AHC125

大家好,团队

我的客户更喜欢使用启用引脚查找NOR门。

禁用EN引脚时,输出具有高阻抗。

我们是否有这样的3通道或门?  

谢谢。

毛重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G99/SN74AUP1G99可配置为具有启用功能的NOR门。 只有一个信道存在这些信道。

    或者,将普通或门与三态缓冲器(如SN74AHC125)结合使用。