This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:带G4和不带G4之间的差异

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102689/sn74lvc14a-difference-between-with-g4-and-without-g4

部件号:SN74LVC14A

您好,

SN74LVC14APWR和SN74LVC14APWRG4 (带或不带G4)之间的差异是否仅为铅表面材料?
这两种设备之间是否存在其他差异?

此致,

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC14APWR有两个生产基地,分别使用Sn和NiPdAu。

    来自Sn制造现场的芯片作为 SN74LVC14APWR或SN74LVC14APWRG3出售。
    来自NiPdAu制造工厂的芯片作为 SN74LVC14APWR或SN74LVC14APWRG4销售。

    因此,就实际而言,这是完全没有区别的。 另请参阅 [FAQ]为什么逻辑设备的部件号具有E4/G4后缀?