This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244:IO电压限制

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102608/sn74ac244-io-voltage-limits

部件号:SN74AC244

您好,

你好。

如果器件导轨为+3.3V和GND,只要电流受限,输入和输出是否为任何电压? 注释表示可能会超过I/O电压,只要不超过额定电流,电压是否无限制?


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    此表表示器件在所有输入/输出引脚上都包括正负钳位二极管,因此,如果施加的电压大于VCC,这些引脚将把输入/输出引脚钳位到Vcc +0.5V,如果施加的电压是负电压,则钳位到-0.5V。

    我们的建议是,对于施加到设备的总电压,不要超过设备的绝对最大额定值(7V),但是从技术上讲,只要设备不"看到"更大的电压,就可以超过此值。

    举个例子,下面是一个输入信号为+/- 100V的电路,它传输到AC系列缓冲器:

    您可以看到VG1处的电压为100V,但A (设备输入)处的实际电压限制为5.71V。 设备"检测到"的电压绝不会超过7V,因此这是操作设备的有效方式。

    确保此类操作不会导致问题的关键因素包括:

    (1)确保电源(在我的模拟中为V1)能够支持从100V电源流入电源的电流。

    (二)确保电压不会过快地上升-如果输入电压即使在短时间内也会超过7V,输入MOSFET的栅极可能会永久损坏。

    (3)确保流经钳位二极管的电流不会超过数据表中的ABS最大额定值(钳位电流)