This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您知道符号代表什么类型的组件吗

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098894/do-you-know-the-symbol-stand-for-what-kind-of-component

主题中讨论的其他部件:SN74LVC2G74

您知道下面的符号代表什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个触发器,可能与SN74LVC2G74类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI是否有一些延迟触发器。 我想做一个延时电路,可能是200us到1ms

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此电路应使您接近200 us延迟(使用2.2RC计算),您可以 根据需要增加电阻值以获得更多延迟。   

    我建议使用 SN74LVC1G14 作为施密特触发器缓冲器。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SN74LVC2G74具有CLK引脚。 应在此端口中注入哪种信号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G74在其CLK输入处作用于任何正沿。

    我不知道您希望使用此设备实现什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用此零件来锁定第一个和门输出的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC2G74具有408.2569万具有CLK引脚。 应在此端口中注入哪种信号?[/QUOT]

    CLK输入应是快速转换(数字)信号,在低状态下小于VIL,在高状态下大于VIH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys

    感谢您的支持。 对于CLK频率,是否有一些考虑因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-数据表在表6.6 和6.7 中具有输入信号定时的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys

    是,它指定最大CLK频率。 然后,如何考虑最小CLK频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取时钟源? 我不知道用哪种方法来获得clk发生器。 是来自Micro输出还是有一些专用CLK源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最小频率,即时钟边缘之间没有最大时间。

    该引脚称为"时钟",但您不需要提供常规方波。 当您要将D输入处的值锁定到输出时,就会发送正边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是否意味着CLK引脚只需要一个正边。 我只需要在信号前给出边缘,这样状态就可以锁定。 对不起这个愚蠢的问题,我没有太多的逻辑经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我可以说在  信号消失之前必须给出边缘。 2个正极边缘之间的时隙必须短于信号持续时间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置时间(tsu)和保持时间(th)指定D输入处的电压必须稳定在正极边缘前后的时间长度。