This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:电平转换器:将1/OE和2/OE连接到GND是否有问题? 寄生功率?

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102376/sn74avch4t245-level-translator-any-problem-tying-1-oe-and-2-oe-to-gnd-parasitic-power

部件号:SN74AVCH4T245

你好!

我想在微控制器(+3V3 I/O电平)和蜂窝(GSM)模块(+1V8 I/O电平)之间使用电平转换器。 蜂窝模块从其+4V2电源生成+1V8 I/O参考。 这是电路:

Level translator circuit between micro and GSM module

当微控制器关闭蜂窝模块的+4V2电源时,我不想通过TX和RTS引脚为模块提供寄生电流。 数据表指出它支持部分断电。

我想要将1/OE和2/OE直接绑定到GND,但数据表指出:"为了确保在通电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻器绑定到VCC;电阻器的最小值由驱动器的电流阱能力确定。"

此方法是否存在潜在问题? 请解释。

提前感谢!

Pieter

https://piconomix.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅适用于电源电压上升或下降的时间。 如果您注意到在加电或断电期间I/O的状态,则可以将/OE针脚直接连接到GND。