This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT154:5V _OE和3.3V VDD

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT154, CD74HC154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102126/cd74hct154-5v-_oe-and-3-3v-vdd

部件号:CD74HCT154
主题中讨论的其他部件: CD74HC154

E2E专家,您好!

你好。

开发一个测试板,以测试带有16个PCB的PCB面板。 将使用解码器CD74HCT154以作为_OE获得5V输出来决定要测试的PCB。

1.我是否可以将此开关与VCC=OE 3.3 ,_OE ( 5V和0V,5V容限)配合使用?所有输入端口均在3.3V至0V之间,并且从输入获得类似的输出电压(减去Ron效应)?

2.计划确定3.3VDD 30mA是否可以通过测试过的PCB。  我是否可以为3.3VDD 30mA使用多个输入端口,并获得输出以为印刷电路板供电3.3VDD 30mA? 我计划使用多端口的原因是为了将Ron作为并行电阻器最小化,因此可以最大程度地减少此开关上的3.3VDD压降。 计划使用2或3个端口。

提前感谢您的帮助。

此致,

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCT设备只能使用5 V电源。

    此设备不是交换机;其输入和输出均被缓冲。

    您为何同时提及VCC和VDD? 您是否有两种不同的耗材? 请绘制示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如Clemens所述,此设备不是开关;其输入和输出均被缓冲。

    CDHCT154仅支持4.5 -V至5.5 -V的电源电压,CD74HC154支持2-V至6-V的电源电压  

    这些 器件在输入/输出上具有钳位二极管, 任何输入或输出的电流不得超过20mA,以实现器件的功能操作。  

    请参阅此常见问题解答 我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源(Vcc)?

    请提供一个示意图吗?  

    此致,

    Sebastian