This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:设计审查请求

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101505/txu0204-design-review-request

部件号:TXU0204

我在设计中使用上述部件,希望TI对设计进行审查。 我更喜欢电子邮件或个人消息,而不是在论坛中共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    请参阅我 在这篇文章中的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我重新提出相同的问题,因为我不喜欢回答。 我已将原理图以PM形式发送,并通过电子邮件发送给我的其他电路,以便SME检查。 我期望换档杆也是如此。 假设您不能这样做;请让其他人回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    除非您能够分享原理图,否则重新发布问题对您不会有好处。 我可以随时私下告诉我,但我将继续并关闭此帖子,因为没有进一步的支持。