This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:74LVC1GX04'NC引脚:如何连接

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101992/sn74lvc1gx04-74lvc1gx04-nc-pin-how-to-connect

部件号:SN74LVC1GX04

您好,

74LVC1GX04数据表第15页第11段仅提供了有关逻辑未使用引脚的一般建议。 在此设备中,我们有引脚1,该引脚是常闭,被描述为"未内部连接"。

我想知道如何使用PCB上的此引脚:保持其浮动,连接到VCC,连接到GND。 任何暗示都值得赞赏,

非常感谢,

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部分讨论了未使用的输入。 NC引脚不是输入;您可以让其浮动或连接到任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。

    Marco