This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTPS7A4350DGQR

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A43, TPS7A44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101715/ptps7a4350dgqr

主题中讨论的其他部件:TPS7A43TPS7A44

尊敬的团队:

PTPS7A4350DGQR已超出支架。   我们对此设备的最新替代产品是什么?

谢谢!

已过时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A43尚未投入生产;您必须等待。

    没有其他设备具有完全相同的特性。 如果您告诉我们您实际需要的特征,则可以提供替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oded,

              TPS7A44将提供相同的性能,但额定电压仅为65V (工作电压)和85V (ABS最大电压)。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth。

    感谢您提供信息 ,我将考虑此选项

    祝你一切顺利

    已过时