This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:使用LSF0102设计

Guru**** 2996780 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095475/lsf0102-design-with-lsf0102

部件号:LSF0102
主题: PCA9306中讨论的其他部件

您好,

我的客户想在设计中使用LSF0102,并想知道:

1. LSF0102同时支持PushPull和opendrian。 IC如何相应地与配置配合工作?

2.是否存在从A到B或恢复的泄漏问题? 如果是,客户如何改进设计以避免这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些模式没有什么特别之处。 当您使用漏极开路信号驱动它时,您需要上拉电阻器,以便在任何情况下都具有有效的高电平输入电压。 (LSF的输出始终为漏极开路。)

    2. LSF是无源开关;对于低信号,A和B针脚直接连接在一起。 从Vref_B到Vref_A也有泄漏电流;它仅受200 kΩ 电阻的限制。

    参见 [FAQ] LSF译员如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Clemens。

    我们讨论了PCA9306类似的泄漏问题。 请问下面的连接是否也适用于LSF0102?  

    它很可能还会解决Vref泄漏问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Max,

    此设备是否用于I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,正确,它适用于I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Max,

    是的,这也适用于LSF设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您的确认。  

    在这种情况下,LSF0102能否在相同的电压转换下工作?  例如,两侧都被拉高到3.3V或1.8V?  

    EN引脚是否可以与200千欧的GPIO绑定,或者只能被拉至任何后续的拉高轨?

    谢谢你。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102和PCA9306基本相同。

    仅在连接VreF1/2时才需要200 kΩ 电阻器,以限制流经这些引脚的电流。 当您保持VrefX打开并将EN连接到较低的电压时,您可以直接连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Clemens。

    和进行双重确认。 此连接可以支持1.8V至1.8V或3.3V至3.3V的转换正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。