This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:汽车质量?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08, SN74LVC3G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101825/sn74lv1t08-automotive-qual

部件号:SN74LV1T08
主题中讨论的其它部件: SN74LVC3G07-Q1

大家好,  

我正在寻找一个具有3.3V至5V电平转换器的和门,用于输入信号。  VCC将为5V,但输入信号电平将为+5V和+3.3V。

SN74LV1T08看起来是一款好产品,但不是汽车级产品。 我们是否有适合此应用的汽车设备?

此外, 还有一个双输入和带推拉或漏极开路的门。

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

    SN74LV1T08是我们目前唯一可用于单电源上变转换和门控的选件。

    如果漏极开路是可选件,则可将一对漏极开路缓冲器用作和门(将两个输出直接连接在一起,添加上拉电阻器)。 SN74LVC3G07-Q1将工作(一个通道将不使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Emrys! 感谢快速响应


    最佳,  

    Delaney