This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:与SN74LS06DBR相同的设备。

Guru**** 2791295 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC05, SN74LV06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101711/sn74ls06-the-same-device-for-sn74ls06dbr

部件号:SN74LS06
主题中讨论的其它部件:SN74AHC05SN74LV06A

大家好,

我的客户 遇到问题,因为他们无法获得SN74LS06DBR。
您是否有具有相同PKG的类似设备?
他们很难更改设计,因为它是批量生产的。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kengo:

    这取决于他们使用设备的方式。 施加的电压是多少? 信号? 正在加载?

    'LS06在逻辑产品组合中相当独特,因为它是我所知道的唯一支持5V电源和30V输出电压的设备,因此可能没有更换的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有高电流,高电压输出的兼容设备。

    如果您实际上不需要高电压,您可以尝试使用具有更低驱动强度的SN74LV06A或SN74AHC05 (它们在TI缺货,但Mouser仍有一些)。