This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101439/sn74gtl2003-sn74gtl2003

部件号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他部件:LSF0108

你(们)好  

请帮助我了解以下关于基于PASS晶体管的电平转换器的问题

1)这些基于晶体管的通电平转换器如何在DN和Sn侧没有任何上拉电阻的情况下工作?

2) DN和Sn侧是否有任何内部上拉电阻器?

3)参考通过晶体管的用途是什么? 不同信道的所有Sn引脚是否连接到SREF,DN引脚是否在内部连接到DREF?

4)从DN (B侧)到Sn (A侧)的向下转换如何工作? 如果B侧电压为5V,A侧电压为3V,B侧的逻辑1如何转换为A侧的逻辑1?

5)哪一侧是源,哪一侧是Sn (A侧)和DN (B侧)之间的漏电? 这些通道晶体管的打开和关闭条件是什么?

谢谢

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74GTL2003与LSF0108基本相同。 参见 [FAQ] LSF译员如何工作?

    1)一般而言,如果没有任何上拉电阻器,它们将无法工作。

    2)否

    3)仅安全门连接在一起。 GREF/DREF/200 kΩ 电路确保栅极电压高于SREF的晶体管阈值电压。 这意味着对于GND和SREF之间的所有电压,晶体管是闭合的,而对于高于SREF的电压,晶体管是打开的。

    4) B侧无法拉动高于SREF的S针脚处的电压,因为晶体管将会打开。

    5)两侧标有"S"和"D",但晶体管实际上是完全对称的。 未指定通过晶体管的特性;GREF电路使用负反馈将栅极偏置为所需电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它如何在DN侧仅使用一个上拉电阻器且在Sn侧完全不使用上拉电阻(我有一个工作板,在DN侧仅使用一个上拉电阻,而在Sn侧不使用上拉电阻)?

    如果我将SREF连接至1.5V,并将DREF和GREF连接至3.3V,那么通过晶体管始终在右边? 考虑 到Sn侧的信号在0和1.5V之间切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 常见问题解答中链接至的应用说明第5部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该参考哪一个应用说明? 它连接在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的第一个答案中的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是应用手册中的屏幕截图。

    案例1:当信号从 A侧流向B侧时,我可以绘制图像中所示的流(黄色突出显示)

    CASE2:我不能理解信号从B侧流向A侧时的流量是多少。在什么情况下,PASS晶体管是打开的,在什么情况下,它从B侧流向A侧? 请澄清

    在这两种情况下,应考虑A侧为1.8V,B侧为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN/Vref_B/200 kΩ 电路调节栅源电压(EN至Vref_A),因此这是晶体管只允许极小电流通过(部分打开)的电压。

    当B侧为0 V时,晶体管关闭,因此A侧连接到0 V

    当B侧进入3.3 V时,A侧的电压升高,直至达到大约1.8 V。它不能升高,因为晶体管将完全关闭。

    这是一个聪明的电路,但A侧的上拉电阻会使电路更快,更坚固。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '当B侧进入3.3 V时,A侧的电压升高,直至达到约1.8 V '

    当一侧升至1.8V时会发生什么情况,然后通过晶体管如何自行关闭? B侧输入电压达到1.8V后立即关闭的情况是什么?

    若要关闭通过晶体管,VG应小于VT右? 在这种情况下,哪个门端子是源端子和排卸端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于栅对源电压变得足够小,通晶体管几乎关闭。 这与参考收发器处于相同状态;所有门都连接到EN。

    晶体管的主体未连接到任何一侧(而是接地),因此您可以使用较低的电压作为电源来调用A/B针脚。