This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:输出电流容量

Guru**** 2966640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101447/sn74lvc1g126-output-current-capability

部件号:SN74LVC1G126

数据表指定 了+/-50 mA连续输出电流的绝对最大额定值。 输出电流是否有峰值脉冲额定值? 此部件用于驱动电容负载,因此我们在转换时获得更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,即使在短时间内也不得超过该限制。

    您可以添加一个串联电阻来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens是正确的,但是存在一个电容负载,这被认为是"正常"的-数据表规定,该设备的特征参数是在具有3.3 或5V电源(PMI)的50 pF负载下运行。

    我的建议是,在不添加串联电流限制电阻器的情况下,额定负载电容不得超过150 %。 在这种情况下,您可以达到75 pF,并且预计不会出现任何问题。