This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:VCCB开机时B端口拉线行为

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101026/sn74avc16t245-b-port-pull-hign-behavior-when-the-vccb-is-powered-on

部件号:SN74AVC16T245
本线程中讨论的其它部件:SN74AXC8T245

大家好,

客户报告了一个问题,希望与您核实这是否属于正常行为:

在VCCB通电期间,B端口信号(标在红色方块中)先拉高,然后拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fanbin,

    是的,由于内部竞争条件和随电源增加而出现的浮动节点,可能会出现通电小故障。 如果这是客户系统的问题,我建议使用两个SN74AXC8T245设备-这些设备具有故障抑制电路以消除这些故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您的回复!

    1.首先,客户想要了解 有关内部竞争状况和浮节点的更多详细信息,您能否提供详细原因说明故障是如何发生的?

    2.我认为在上拉电源和IO输出之间的时间序列出现胶片问题。

    当前设置为OE和Porta已就绪, 端口B用作输出,VCCB开始上升。当VCCB未启用时,端口B IO是高脱模状态,当存在IO上拉电压时, IO电压开始上升一点,当VCCB完全建立且IC开始正常工作时,端口B变为逻辑低(输入A端口低)

    这是否是此案例的正确解释? 如果是, SN74AXC8T245是否可以用于解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fanbin,

    由于最初提供的信息有限,所以很难看到所有这些,但这是一个合理的解释。 如果VCCB为0V,则VCC隔离/Ioff电路将使I/O进入Hi-z状态,并且如果有一个上拉电路连接到该电路,则会将其上拉。 一旦B端口供应充足并设置为输出,如果A输入为低,则它可以拉低线路。

    我提到的故障是指两个耗材通常同时增加的情况。 控制电路可能会在某种意义上混淆,从而导致I/O出现故障 使用SN74AXC8T245可以消除这种情况,但上述情况仍会发生在该设备上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dylan,

    是否有任何可能的解决方案来避免 上述情况

    因为对于客户的系统,下游负载不能接受这种情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fanbin,

    他们不能只是把上拉或把它切换到下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Dylan,

    您能不能更清楚地描述一下? 我不确定我们如何建议客户更改他们的设计。

    你能在我给你展示的照片上标记它吗? 或者,我们是否需要其他信息来帮助更好地找到根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fanbin,

    您提到了正在上拉的I/O,我可以看到原理图中有上拉。 因此,如果他们不希望他们拉电压,他们可以将其拆下,或者让他们下拉,以查看是否可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dylan,

    如果他们卸下上拉,  IO驱动程序是否足够强大?

    我们的IO内部结构是什么,我们在当前设计中是否需要额外的提升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fanbin,

    上拉的确切目的是什么? 听起来比其他任何问题都更容易导致系统问题。 此译员不需要上拉即可实现高。