本线程中讨论的其它部件:SN74AXC8T245
大家好,
客户报告了一个问题,希望与您核实这是否属于正常行为:
在VCCB通电期间,B端口信号(标在红色方块中)先拉高,然后拉低。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户报告了一个问题,希望与您核实这是否属于正常行为:
在VCCB通电期间,B端口信号(标在红色方块中)先拉高,然后拉低。


您好,Dylan,
感谢您的回复!
1.首先,客户想要了解 有关内部竞争状况和浮节点的更多详细信息,您能否提供详细原因说明故障是如何发生的?
2.我认为在上拉电源和IO输出之间的时间序列出现胶片问题。
当前设置为OE和Porta已就绪, 端口B用作输出,VCCB开始上升。当VCCB未启用时,端口B IO是高脱模状态,当存在IO上拉电压时, IO电压开始上升一点,当VCCB完全建立且IC开始正常工作时,端口B变为逻辑低(输入A端口低)
这是否是此案例的正确解释? 如果是, SN74AXC8T245是否可以用于解决此问题?
您好Fanbin,
由于最初提供的信息有限,所以很难看到所有这些,但这是一个合理的解释。 如果VCCB为0V,则VCC隔离/Ioff电路将使I/O进入Hi-z状态,并且如果有一个上拉电路连接到该电路,则会将其上拉。 一旦B端口供应充足并设置为输出,如果A输入为低,则它可以拉低线路。
我提到的故障是指两个耗材通常同时增加的情况。 控制电路可能会在某种意义上混淆,从而导致I/O出现故障 使用SN74AXC8T245可以消除这种情况,但上述情况仍会发生在该设备上。