This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:带电插入请咨询

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101650/sn74lvc244a-live-insertion-consult

部件号:SN74LVC244A

大家好,

我看到 我们的SN74LVC244APWR可以在D/S中支持带电插入电平隔离 客户打算在热插拔应用程序中使用它。 根据带电插入规格,我们 的SN74LVC244APWR应该可以满足此要求。 但我看到一个要求是,在插入或拔出过程中,输出应保持高阻抗状态。

但是,在客户应用中,由于其系统设计原因,他们无法保证输出在进行提取时保持高阻抗。 这样做是否可以? 客户在这里可能面临的任何风险?

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE输入在插入过程中较低时,风险是总线争用,这会损坏两个设备的输出驱动器,并且在任何情况下都会损坏信号。