This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出因万用表电容负载而卡住,无法自行恢复

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101529/txb0108-the-output-gets-stuck-with-multimeter-capacitive-load-and-does-not-recover-on-its-own

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件:TXU0304, TXU0104, TXU0204

我发现输出被锁定,如果由电容负载加载,则无法恢复,例如 数字万用表。 在数据表中,有一个"单触发"脉冲用于改善IO转换,但根据我的实验,它似乎是水平触发的,可以永久持续,因此它不是单触发。 我有低电压输入以5Hz速率切换,并尝试在高压侧使用万用表测量电平。 高压侧卡在1.6V的电压下,输入电压约为.8V,它吸收/提供电流,因此2mA驱动器无法在0和1.8V之间驱动电流。

阿图尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单次拍摄肯定有很短的超时时间。 但当线路上有振铃时,它会反复触发并引起振荡。 大多数万用表无法检测到这种情况;您必须使用示波器。

    如果可能,测量缓冲后的信号。

    如果信号实际上不是双向的,最好使用单向转换器,如TXU0104/TXU0204/TXU0304。0204。</s>0304