This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245 VCC针脚短路问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094649/sn74avc16t245-sn74avc16t245-vcc-pins-shorting-issue

部件号:SN74AVC16T245
本线程中讨论的其它部件: SN74AXC8T245

您好,

这是来自印度马德拉斯国际研究所的文卡特。

 在过去一个月里,我们通过Mouser为我们的设计采购了大约25个SN74AVC16T245 IC。

我们检查了几个部件,发现引脚7 (VCCB)和引脚42 (VCCA)短路,直接从胶带和卷筒中取出。

引脚18 (VCCB)和引脚31 (VCCA)也是如此。

请告诉我此零件是否需要此项。

我们的评估板具有具有多个功率平面的LDO,这会导致LDO的输入和输出平面短路。

请求快速响应以解决我们的疑问。

谢谢!

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat,

    您能详细说明如何确定这些短裤吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们在连续性模式下使用万用表。

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat,

    我知道,你能给一个板原型来确认它们确实短路了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们已经为该部件安装了测试板,我们组装了测试板并检查了短路情况,我们发现测试板上的VCCA和VCCB引脚也短路。

    如果您需要这些零件的批号或批号,请告诉我。 我将很快分享这些信息。

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lot info of parts from Mouser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些针脚之间的压降是多少? 它是二极管(0.7 V)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    测试板具有LDO,可为SN74AVC16T245提供VCCA和VCCB。 目前,由于SN74AVC16T245 VCAA和VCCB引脚短路,LDO的输入和输出功率平面也会短路。 如果不损坏这些LDO,我们将无法为主板通电。

    在 万用表开路/短路/连续性模式下,SN74AVC16T245的VCCA和VCCB引脚是否会短路,因为这些引脚之间的阻抗应该很小(小于5欧姆)?

    此外,通电能否解决VCCA和VCCB之间的DC短路问题?

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat,

    为确保连续性,数字万用表将注入少量电流,这些电流可流经器件的保护二极管,因此清晰地询问了有关0.7 V的问题

    因此,您无法仅为其中一个电源供电来测量另一个电源上的电压? 我看到您正在使用引线部件,您不能弯曲引线来隔离它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们还通过在正向和反向方向测试VCCA和VCCB来检查可能存在的二极管问题。 这两方面都很短。

    向上弯曲 导线不是可行的解决方案。 即使works....it无法解决我们的问题。 我们在测试板上设计了其中4个IC。

    您能否检查这是否是许多液位换档器IC故障?

    或者,您是否可以在通电之前验证VCCA和VCCB引脚之间的短路是否符合设计要求?

    期待对这些问题作出快速答复。  

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat,

    要验证您需要启动FA,以便我们可以在内部获得一些这样的装置来进行自我测试。 尽管如此,我不建议只通过DMM连续性测试而不通过其他适用的测试来实现这一目的,因为这是一个漫长的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    换言之,这些IC的工作方式不如预期的那样… 对吧?

    您能否从不同批次/批次中向我们发送几个IC?

    正如 您所提到的,此部分的FA是不可行的。 我们正在寻找一个快速解决方案。 我们愿意尝试TI的其它替代电平转换器IC。

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat,

    我不能 向您发送任何信息,这是一个技术问题的支持论坛。  我们可以获取更多样品,但遗憾的是我们没有与此相似的设备。 我会推荐新一代 AXC系列,它的最大通道数是8 (SN74AXC8T245)。

    所以 换405.867万 换言405.867万言之,这些IC的工作方式不符合预期...... 对吗?[/QUOT]

    您是否尝试过实际操作它们? 我可以向您保证,这些电源设计为两个电源相互短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我们要求从TI,新加坡再提供5个部件作为样片,并于昨天对其进行了测试。 我们也在 这些IC中观察VCCA和VCCB引脚的短路情况。

     

    能否向设计团队强调此问题。 您是否建议在下一个设计版本中更改零件。

    我们第一次在TI部件中看到这种问题。 完全出乎意料。

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat

    我很遗憾听到这个消息。 设计团队已确认,应隔离VCCA和VCCB,且 两者之间不应存在泄漏路径。 以下是建议:

    • 您能否使用来自不同批次追踪代码的设备进行测试?   我注意到新样品与旧样品具有相同的批次跟踪代码。 如果这是批次问题,则使用不同的LTC部件时问题应该会消失。 在客户退货流程之前,仍需要进行ABA换用测试。 请参阅此处的指南
    • 另一种方法是 分别为VCCA和VCCB通电,以查看 其他电源是否正常工作。  我知道在董事会上很难处理LDO,但这是 确认问题的最快方式。
    • 较新的一代是AXC系列,但其最大通道数是8 (SN74AXC8T245)。 AVC和AXC系列在设计中VCCA和VCCB之间应没有短路。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁

    我们将在下一版本中使用8通道版本的电平转换器。  

    但是对于此版本的主板,我们希望从不同的批次申请10个SN74AVC16T245模块,用于A-B-A交换测试。

    请告诉我应该联系谁来处理此问题。

    谢谢!

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat,

    您可以从TI.com商店或其他分销商(如Digi Key或Mouser)获取这些信息。