This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1.6373万A:TVSOP封装概要信息

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101158/sn74lvc16373a-tvsop-package-outline-information

部件号:SN74LVC1.6373万A

您好,

请提供最新数据表(包括 SN74LVC1.6373万ADGVR TVSOP封装概要)吗?

我们无法在TI.com上找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联机数据表和SN74LVC1.6373万A网页均链接至DGV封装数据(MPDS006)。 显然,他们忘记了将其复制到PDF数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好!

    感谢您提请我们注意此事。 数据表末尾的包装图纸由自动化系统附加。 我将在 数据表中研究此问题以解决问题。

    Clemens的建议现在应该有效,为您提供所需的信息。