This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN74AXCxTxxx设备的输入端为何存在电压偏移?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101096/faq-why-is-there-a-voltage-offset-at-the-input-of-the-sn74axcxtxxx-device

常见问题:逻辑和电压转换 > 电压转换 器>>当前常见问题

AXC系列电压转换器内置了I/O动态下拉功能 这些下拉功能有助于实现此系列中包含的无故障功率定序功能。

下拉列表设计为较弱,不会与连接到I/O的任何CMOS驱动程序竞争 但是,当向I/O添加较弱的上拉时,可能会产生电压分割。

如果需要将上拉装置连接到AXC转换器的I/O,建议将该值保持在30 kΩ 以下。