This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100907/txb0108-txb0108

部件号:TXB0108

大家好

当微控制器引脚驱动高电压时,TXB0108输出显示低电压(控制器中的引脚设置为50kOhm上拉模式)

但是,当微控制器引脚配置为推挽式时,它工作正常(意味着驱动高电压时,TXB的输出也高电压)为什么会出现这种情况? 当我将控制器引脚设置为50kOhm拉模式时,为什么它不工作?

输入端的50kOhm有什么不同?

请参阅随附的图像以了解 我的设置/配置

谢谢

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB不能与上/下拉电阻器一起使用。 请参阅数据表的8.3 .2/3//5部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示我们可以有5万以上的上拉或下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它kΩ 50 μ m上拉不与输出驱动器竞争。 换言之,当A侧的针脚驱动过低时,上拉太弱,无法使信号变高。

    这种上拉是允许的,但没有任何效果。 如第8.3 .2节所述,必须将线路拉至高电流,至少2 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里姆

    我无法理解这一点至少2mA requirement...plz帮助我理解这一点。

    如果我将50K值设置得足够小,比如500欧姆,即1.8V/500=3.6mA,那么它将被视为高电压,对吗?

    但我又不能进行强拉力(拉力值必须高于50千欧)? 为什么此上拉电阻高于50K欧姆要求?

    如果我施加非常强的上拉电流并通过上拉电流超过2mA,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500 μ A Ω 不够;2 mA必须在接近0.9 V的切换阈值下提供

    如果您的上拉强度较高,则信号始终较高。

    TXB是双向转换器。 它不会以任何方式检测方向;两侧的输出驱动器始终处于活动状态,并且故意削弱,以便其他设备可以覆盖电压。 如果没有双向信号,请勿使用TXB。