This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 延时线路缓冲器—延迟A信号

Guru**** 2525910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098792/delay-line-buffer---delay-a-signal

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G123

我有一个应用程序,我想将信号延迟一段时间(例如5秒)。

输出应根据输入信号更改,但延迟为5秒或任何延迟。

简单地说,我正在寻找一个延迟缓冲器或缓冲器,它的输出在特定延迟后会发生变化。 此应用程序是否有任何相关IC?

我的申请是否有任何实施建议,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sagar:

    我担心我们的团队(时钟和计时)没有这种设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的信号? 在这5秒钟内是否会发生变化?

    对于变化慢于延迟的简单信号,可能会基于SN74LVC1G123构建电路。 但实际的延迟线需要某种内存才能在以后重放信号。 这至少需要一个微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是正常的静态信号/GPIO信号。 我有热关机应用程序,当温度超过阈值时-温度传感器将向FPGA发送中断信号,而且我必须使用相同的信号在温度关闭信号/中断的后断言5-10秒后关闭电源/调节器部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断信号保持活动多长时间? 电压和极性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个不可屏蔽的活动低中断-只要温度高于阈值指示高温停机,它就会保持低电平。 一旦温度降至阈值温度以下,将取消断言。 我计划直接使用中断信号关闭电源,而无需任何FPGA/CPLD /控制器。 如果 我有添加 控制器/FPGA的选项,我的工作就会变得轻松。 所以,我正在寻找其他简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    让我们在周末休息一下,你可以在下周继续讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我现在要关闭此帖子。 如果您对 SN74LVC1G123有任何疑问,请在逻辑论坛上发布帖子。 谢谢你。