This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:部分断电- VCC隔离功能

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100954/sn74lvc16t245-ep-partial-power-down--vcc-isolation-feature

部件号:SN74LVC16T245-EP

您好,TI:

 

我对部分断电和VCC隔离功能有一些疑问

 

问题1:我计划在具有两种不同电压电平的系统中使用转换器。

Vcca将始终处于活动状态。 Vccb将不时地打开和关闭。

关闭Vccb之前,我将使OE引脚处于高位

这样使用是否可以?

 

问题2:当Vcca处于活动状态时,Vcca输入/输出端口是否可以保持浮动?

 

问题3:长时间使用这种方式是否会影响设备的可靠性?

 

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 (如果/OE电压过低,则可能在一侧的电源电压过低时获得错误的信号,无法使电路正常工作。)

    2. A输入缓冲区仍有电,因此它们不能浮动。 如果信号不是始终驱动,则添加上拉或下拉电阻器(即使是弱电阻器)。

    3.否;绝对最大额定值允许这样做。