This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:SN74AUC1G125DBVR的完整散热信息

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097860/sn74auc1g125-the-full-thermal-information-of-sn74auc1g125dbvr

部件号:SN74AUC1G125

大家好,

我的客户要求 提供SN74AUC1G125DBVR完整散热信息,但TI.com中的最新数据表不是。请与我分享?

或者,请与我分享  

TJC:与外壳的热阻接点  

谢谢!

刘若宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我们没有此数据存档,我将继续提交一个大约需要两周时间才能完成的热模型请求。 收到结果后,我将在此处发布回复。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebstian,

    如果您有更新,请告诉我? 谢谢!

    此致,

    刘若宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    °C/W
    Theta JA-High K (标准数据表值) 220.7
    THeta JC,TOP (标准数据表值) 123.9
    Theta JB (标准数据表值) 123.2
    psi JT (标准数据表值) 58.3
    psi JB (标准数据表值) 122.5

    此致,

    Sebastian