This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC148:SN74HC148 ESD

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100024/sn74hc148-sn74hc148-esd

部件号:SN74HC148

大家好,

 

我们是否有SN74HC148的ESD等级(HDM和CDM)数据?

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuya,

    通常,HC系列的ESD等级为2kV HBM,1kV CDM。  

    遗憾的是,我们目前没有可用于测试此设备的资源。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastian

    感谢您的确认。

    此致,