This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003

Guru**** 2846310 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100179/sn74gtl2003-sn74gtl2003

部件号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他部件:TXB0108

大家好

我需要电平转换器将1.5V信号转换为1.8V,为此我选择了PN:SN74GTL2003PW

1)对于此部件,较高侧(DN)获得1.8V电压所需的下侧(Sn)的最小电压是多少? 在Sn上为1.5V,在DN上为1.8V,此操作是否有效

2)在通电和断电情况下,IOS两端的默认输入和输出状态是什么?

3)我是否需要在(Sn和DN)输入和输出端连接上拉电阻器?

4) IOS上的上拉电阻器的值是多少?

谢谢

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    是否确定您确实需要翻译? 300 mV的差值通常不需要转换,大多数情况下VOH/VOL和VIH/VIL值之间有足够的容差来适应这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时回复Dylan

    是的,我需要一个电平转换器,以防事情不能按预期工作...我想在PCB上有一个电平转换器,也许我不会填充(基于测试),但希望有一个电平转换器选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    需要多少个信道? 目标数据速率是多少? 这些单向信号或数据是否可以在单个通道上双向流动?

    如果我有此信息,我可以找到适合您的翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dylan,

    我需要8个通道(两个4通道也可以)

    数据速率为100Mbps

    双向

    您也可以回答 以下问题:SN74GTL2003PW

    1)对于此部件,较高侧(DN)获得1.8V电压所需的下侧(Sn)的最小电压是多少? 在Sn上为1.5V,在DN上为1.8V,此操作是否有效

    2)在通电和断电情况下,IOS两端的默认输入和输出状态是什么?

    3)我是否需要在(Sn和DN)输入和输出端连接上拉电阻器?

    4) IOS上的上拉电阻器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    下面 是应回答这些问题的培训视频。 简而言之,此设备无法真正实现您尝试实现的小翻译范围。 我建议改用TXB0108设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Dylan

    用于推荐 TXB0108设备。该设备的数据表显示

    1)为了正常操作,驱动TXB0108的数据I/O的设备必须具有至少±2 mA的驱动强度。 是否可以在A侧放置1至4.7Kohm电阻器?

    2)下拉或上拉电阻器建议大于50kΩ Ω.... 为什么? 我是否可以在B侧使用1kohm上拉电阻?

    3) Ω 转换期间的典型输出阻抗在VCCO = 1.2 V至1.8 V时为70 M Ω。转换结束后(关闭一次激发后)的输出阻抗是多少?

    4)短路时的4千欧电阻器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧的TXB输出驱动器始终处于活动状态,但它们非常弱,无法允许其他设备覆盖电压。

    无论如何,TXB在这些低电压下不能达到100 Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0108是否支持推挽式和漏极开路输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB只能与推/拉输出一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108EPW是我为1.5V (VCCA)至1.8V (VCCB)级转换100Mbps数据速率选择的部件

    这是否正常? 我不确定输出是漏极开路还是推拉式,因为我的主板是中间板,在电平转换器的两侧都有连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将不起作用;TXB在这些电压下仅支持50 Mbps (请参阅数据表的6.7 部分),连接器和电缆的电容可能过高(请参阅8.3 部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择TXS,而不是TXB ...数据速率正常,50mbps或100Mbps (我将降级速度以进行测试)

    我的顾虑是 它是否能与1.5V (VCCA)和1.8V (VCCB)配合使用,而不考虑漏极开路或PushPull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现混淆。

    TXS不需要任何电压差,因此1.5 V和1.8 V工作正常。

    TXS是带有边缘加速器的漏极开路设备,因此其限制与TXB类似(请参阅9.3 3节)。 但是,如果电容过高,上升边缘将会变慢,从而降低可实现的数据速率。 您必须使用实际电路板进行测试。

    如果不使用译员,直接连接双方,可能会更好。