This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G34:ON半自动液压系统的跌落更换 :NC7WV17L6X

Guru**** 2507015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100658/sn74aup2g34-drop-replacement-for-on-semi-nc7wv17l6x

部件号:SN74AUP2G34

您好,

TI交叉工具将SN74AUP2G34DRYR列为NC7WV17L6X的P2P替代产品。 情况似乎并非如此:  

  • TI部件不是施密特触发器输入
  • TI部件只能输出/接收4mA。 OnSemi部件CAN电源/接收器24mA。

我在这里错过了什么吗? 以下是TI交叉参考工具的链接: https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=NC7WV17L6X

我们是否有库存的直接替换件?

谢谢!
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    SN74AUP2G17DRYR 是TI的Schmitt触发输入直接替代产品,但它只能源/汇4mA。   SN74LVC2G17DRYR 在Vcc= 3V时可以提供24mA的电源/接收器,但是电源电压范围是1.65 -V至5.5 -V  

    很遗憾  ,库存中没有任何P2P替代产品。 我的下一个建议是使用3输入施密特触发缓冲器,如 SN74LVC3G17 ,只需将未使用的输入连接到地面。  

    此致,
    Sebastian