This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:输入/输出三态输出漏电流

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103234/sn74avc2t244-i-o-tri-state-output-leakage-current

部件号:SN74AVC2T244

您好,TI:

sces767c第6页上的IOZ测试条件是否应该不是/OE = HIGH而是/OE=0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernhard,

    是的,您回答正确,条件应为三态的高。 感谢您提请我们注意此问题,我将把此问题添加到勘误表列表中以进行修复。