This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC04A:请帮助检查SN74LVC04APWRG3 / SN74LVC04APWR是否相同?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1102989/sn74lvc04a-please-help-to-check-if-sn74lvc04apwrg3-sn74lvc04apwr-are-the-same

部件号:SN74LVC04A

大家好,

请帮助检查SN74LVC04APWRG3 / SN74LVC04APWR是否是相同的材料? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna:

    您可以通过先检查数据表来节省时间。 在POA中,您可以看到列出的每个可订购设备的差异:

    如您所见,...PWR设备可随附NiPdAu或SN引线表面处理,而PWRG3设备仅随附SN引线表面处理版本。