This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:工作频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103086/sn74ahct1g125-operating-frequency

部件号:SN74AHCT1G125

大家好,

 SN74AHCT1G125支持的工作频率范围是多少? 很遗憾,我们无法在数据表上找到此信息。

我们的客户打算在21MHz频率下使用此系统。 此零件是否 会按此频率工作?


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用传播延迟和50 pF负载的悲观估计得出的限制为1 / 9.5 ns = 105 Mbps。