This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要SN56.623万数据表

Guru**** 2616415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103024/need-datasheet-of-sn566230

部件号:SN5400
主题中讨论的其他部件:SN56.623万

您好,

SN56.623万 是否为EOL? 您是否会共享 SN56.623万的数据表? 请您帮忙建议 替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna:

    SN56.623万与SN5400无关,一个是逻辑门,另一个是降压转换器。 将来,如果您找不到与设备匹配的部件号,我建议您单击"我没有部件号"框,以便可以评估线程并将其发送给正确的团队。

    我已将此主题转移给相应的团队以提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna:  

    SN56.623万是定制设备。 我将您的职位分配给了Lishuang,以进一步调查您的请求

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna:

    正如Tahar所说,SN56.623万是一种定制设备。 数据表是选择性披露。  请向我发送电子邮件(miranda-gu@ti.com)以获取数据表。  

    有关更换,请参阅 TPS56.823万 和 TPS5.1396万A