This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:当VCCB=0V且B1-8供应至3.3V时,A1-8针的行为。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103560/sn74lvcc4245a-a1-8-pin-behavior-when-vccb-0v-and-b1-8-is-supplied-to-3-3v

部件号:SN74LVCC4245A

您好,

在 以下SN74LVCC4245A条件下,

  • VCCA:5V
  • A1-8针脚:输出
  • B1-8针脚:输入

当VCCB=0V和B1-8供应至3.3V时,A1-8针脚上会发生什么情况?

  • A1-8可能会损坏。
  • A1-8 = 0伏
  • A1-8 = 5V
  • A1-8为未知状态
  •                    等等

请通知我们。   我的客户正在制作FMEA。

谢谢,此致,
Hattori先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori,您好!

    在此情况下,A1-8输出将处于未知状态。