请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVCC4245A 您好,
在 以下SN74LVCC4245A条件下,
- VCCA:5V
- A1-8针脚:输出
- B1-8针脚:输入
当VCCB=0V和B1-8供应至3.3V时,A1-8针脚上会发生什么情况?
- A1-8可能会损坏。
- A1-8 = 0伏
- A1-8 = 5V
- A1-8为未知状态
- 等等
请通知我们。 我的客户正在制作FMEA。
谢谢,此致,
Hattori先生。