This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:表10-3

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103315/lsf0204-table-10-3

部件号:LSF0204

各位,

我注意到表10-3标题看起来不太正确。   列是否要显示标称10 % 值和+mA值@ 15mA,10mA和3mA?    如下图所示。   请确认。

非常感谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    是的,您的回答正确,每两列都应该合并,就像您的标记一样。 感谢您提请我们注意此问题,我们将把此问题添加到勘误表列表中,以便将来解决。

    实际上,我建议您观看 这些涵盖LSF系列的培训视频。 视频6详细介绍了上拉尺寸。