This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:H电平的电流容量,MCU限制和输出电压

Guru**** 2581775 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN74LV595A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103633/sn74hc595-current-capability-mcu-limitation-and-vout-for-h-level

部件号:SN74HC595
主题中讨论的其它部件: SN74LV595A

大家好,  

我的客户正在使用 SN74HC595,他有3个问题,您可以提供帮助吗? 谢谢。

1.目前的能力

数据表的第一页显示"±6-mA输出驱动(5 V)"和ABS。最大额定值显示IO分别为35mA ("连续输出电流")和70mA ("通过VCC或GND的连续电流")。  

每个端口的输出电流能力为35mA,总电流为70mA,这是否正确? 如果是,6mA代表什么?   

2. MCU限制

客户使用MCU控制SN74HC595,MCU端口是否有任何限制?  

例如,SN74HC595输出35mA,即使MCU端口也只能支持4mA吗?  

3. H级输出电压

VCC在客户的应用中为4.82~5V。 客户想知道输出高时的最低电压是多少?  
我相信会高于4.4伏,有没有办法估计呢?

谢谢。

此致,

JO