This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:用于4.9V,5.1V的IBIS型号

Guru**** 2534070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104477/sn74act14-ibis-model-for-4-9v-5-1v

部件号:SN74ACT14

大家好,  

客户希望在4.9V,5.1V的情况下获得IBIS模型。  

客户注意到,用户可以设置4.5V,5V,5.5V之间的电压范围,但他们希望具有4.9V和5.1V。  

是否可以提供?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纽约,

    我们不会为每个可能的电压创建全新的IBIS模型-该模型的目的是提供在多种电压下进行仿真的能力。

    您客户的IBIS模拟器应该可以选择更改供应值。 他们只需为其用例选择最接近的型号,然后修改电路中的电源。 模拟机将进行适当的调整。