This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:txu0104

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104376/txu0304-txu0104

部件号:TXU0304
主题中讨论的其他部件: TXU0104

你(们)好

是否可以将多个TXU0304或TXU0104串联用作缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这不是问题。

    如果您想在电缆上使用较高的电压来增加噪声余量,请考虑改用LVDS。