This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:TPS7B8150QDGNRQ1

Guru**** 2770565 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104270/sn74lvc1g32-tps7b8150qdgnrq1

部件号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G07

您好,TI团队:

我对 SN74LVC1G32QDCKRQ1或门IC有一个疑问。

如果我正在连接此IC VCC引脚5V和 IC OUT,则将侧引脚我们通过6.5V连接1K电阻器以用于其它连接器。

打开电源后,我们获得了VCC引脚6.024V。  

您能否解释一下为什么我们在VCC上获得了6.024V电压?您能否提供内部输出引脚驱动拓扑集电极开路(漏极)或推挽式配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于VCC的输出电压超过推荐的操作条件,并将泄漏到VCC中。 此设备没有漏极开路输出。

    没有排水孔或安全门。 在输出端添加漏极开路缓冲器(例如SN74LVC1G07)。