This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:典型应用电路静态电流

Guru**** 2508435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104202/sn74lvc1g123-typical-application-circuit-quiescent-current

部件号:SN74LVC1G123

您好,

 开关和Q打开时,应用电路(数据表第13页9.2)的预期静态电流是多少?

此外,是否有适用于TINA或LTSpice的Spice模型?

谢谢!

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电路空闲时,您只能获得泄漏电流。 为所有输入添加静态ICC和II。 (这些最坏情况下的值仅在最极端的温度下出现。)