This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:同时处于活动状态

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108, SN74LS640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103090/txb0108-active-at-the-same-time

部件号:TXB0108
主题中讨论的其它部件:TXS0108E,, SN74LS640

你(们)好

如果端口A的输入变为高活动状态,同时B端口的输入变为低活动状态,是否存在任何问题?

另外,在两侧插入上拉电阻器时,使用50kΩ μ A,除了驱动强度±2mA之外,是否还有其他注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边缘加速器会尝试将这些线驱动到另一个值,但它们会很快超时。 两侧的输出驱动器始终处于活动状态,但它们非常弱,无法允许外部设备覆盖其电压。

    TXB输出比上拉电阻器更强。 因此,电阻器只有在TXB的输出被禁用时才会产生影响。 如果您需要上拉,请考虑改用TXS0108E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我有一个新问题,所以我会问您一个问题。

    我尝试将LS640-1连接到端口B并使用上拉电阻器。

    由于LS640-1的高电平输出电压为2.4V,因此它无法达到TXB0108的高电平输入电压。

    因此,当LS640-1的输出电压由低电平变为高电平或变为无效时,我认为当电压缓慢上升时,它可能被检测为高电压。

    即使在这种情况下,是否可以稳定地输出高电平而不会大幅波动TXB0108的输出电压?

    只能使用TXB0108。

    作为补充,A端口的Vcc为3.3V,B端口的Vcc为5.0V。

    我还有另一个问题。 但是,我很抱歉,因为这个问题与TXB0108无关。

    如果有噪音,且缓慢变化的波形是输入信号,那么即使使用TTL电平IC,电流是否不像通电流? 允许的上拉时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使TTL输出与TXB输入一起工作的唯一方法是使用大约2.4 V的电源,但输出电压可能过低。 您应该改用TXS转换器。

    SN74LS640数据表的图2显示了缓慢变化的输入电压发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我很抱歉。 我的问题不好。
    端口B将使用LS640和50kΩ Ω 或以上的上拉电阻,电源电压为5V,端口A将使用CMOS逻辑IC,电源电压为3.3V。
    即使禁用了LS640并且由于上拉电阻导致信号缓慢上升,也能输出稳定的高电平,而不会显著改变TXB0108的输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 kΩ 电阻器比TXB输出弱,因此,如果该信号之前较低,则不会上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    据了解,在TXB输出时,上拉电阻器没有任何作用。
    当LS640的高电平输出电压为最小2.4V时,它还没有达到TXB的高电平输入电压(3.25V),因此我认为它将是一个由于上拉电阻而缓慢上升的信号。
    我想问一下,即使在缓慢上升的信号下,是否可以输出稳定的高电平,而不会显著改变TXB的输出电压。

    你的回答提出了一个问题。
    在将低电平电压输入到TXB的A端口且从B端口输出低电平电压时,TXB是否输出A端口的低电平电压?
    此外,即使禁用了两侧的IC,TXB是否仍继续输出低电平电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS640输出信号最危险的不是速度慢,而是单靠上拉电阻不足以使电压超过开关阈值(请参阅第8.3.2节)。

    TXB两侧的输出驱动器始终处于活动状态;这就是它实现双向性的方式。

    TXB与TTL信号不兼容。 您应该改用TXS转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解。 我真的很感谢你。