This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245PWR

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC16T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103947/sn74axc8t245-sn74axc8t245pwr

部件号:SN74AXC8T245
本线程中讨论的其它部件: SN74AVC16T245SN74AVC8T245

SN74AXC8T245, SN74AVC8T245和 SN74AVC16T245数据表提供 推荐工作温度范围内传播延迟的最小值和最大值。 您能否提供这3个组件的传播延迟与温度图。 温度范围-40°C至125°C 从端口A 3.3V至端口B 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Avi,

    很遗憾,我没有提供任何与此相关的图表。 但是,温度不会像过程和电容负载变化一样改变TPD。 我估计在整个工作范围内会有1-2 ns的移位。