This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:建议使用TXS0104EQPWRQ1更换引脚至引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, SN74AXC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1103782/txs0104e-q1-recommendation-of-pin-to-pin-replace-with-txs0104eqpwrq1

部件号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他部件:TXU0304-Q1SN74AXC4T774-Q1

 您好,TI

   客户现在使用的TXS0104EQPWRQ1芯片, 但交付日期不好,是否有任何可推荐的P2P更换芯片?   尽管此TXU0104QPWRQ1芯片为P2P芯片,但无法在功能上替换。 由于客户是SPI通信且SPI具有反向信号,TXU0104QPWRQ1不适用。

   如果没有P2P的替代方案,您是否可以推荐具有类似功能的P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0304-Q1具有反向信道。

    SN74AXC4T774-Q1具有不同的封装,工作电压高达3.3 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,下雨了,

    TXU0304QPWRQ1器件具有1个反向通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。