This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:滞后值

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1104023/sn74ahc1g08-hysteresis-value

部件号:SN74AHC1G08
主题中讨论的其它部件:SN74LVC2G17

大家好,

在数据表中,它提到施密特触发器,客户要求我们提供其滞后值的表,就像  SN74LVC2G17的数据表中一样。  

谢谢。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证滞后为零。 "施密特 触发器操作"与实际施密特触发器输入不同。

    AHC应用报告 说:

     AHC器件中通常包含150 mV的输入滞后,通过 在低输入转换期间增加阈值电压周围的噪声余量,确保器件不会出现振荡。

    AHC设计师指南 说:

    输入电路中的滞后仅用于处理转换速率<10 ns/V的可靠信号 信号摆动 为5 V时,这相当于大约50 ns的上升和下降时间。 如果处理上升和下降时间较长的信号, 则应使用专门开发的施密特触发器,例如SN74AHC(T)14。 在 VCC = 5 V时,这些组件具有相当大的滞后,约为800 mV,因此,允许处理非常缓慢的边缘而不会出现任何问题。