This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:结温

Guru**** 2506165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105827/sn74lvth16244a-junction-temperature

器件型号:SN74LVTH16244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH244A

我能不能   θJA 什么是 IC 的结温以及 θJB 和 θJC 值、因为只提供了值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们目前没有此数据存档、我可以提交热性能申请、这需要大约两周的时间。 您能否确认您使用的是哪种封装?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DL 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最高结温为150°C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    SSOP 封装不用于通过电路板或散热器进行冷却。 如果 μ θJA 实际上太大、那么您应该使用带有散热焊盘的封装、即 QFN。 最大的 QFN 缓冲器具有八个通道、因此您需要两个通道(例如2×SN74LVCH244A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    正如 Clemens 所述、最高结温为150 °C 我将提交 θJB 和 θJC 值的请求、该请求大约需要两周时间。 我将在这里发布结果。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    以下是热性能结果:

    ºC μ V/W
    Theta JA-High K (标准数据表值) 65.1.
    Theta JC、TOP (标准数据表值) 34.3.
    Theta JB (标准数据表值) 37.4.
    PSI JT (标准数据表值) 12.1.
    PSI JB (标准数据表值) 37.0